Sinker 的冰釣小屋/帳棚 - 開關 升級
嗨,歡迎再次關注 Sinker 的冰釣小屋升級消息!
在 2025 年冰釣季節來臨前,我就對我的冰棚進行了一些額外的改進,想在此跟大家分享。
在我這次的專案中,首先是要在收音機上安裝一個主控電源開關。這是一台標準的汽車收音機/CD 播放機裝置,但我沒有遙控器,因此一直無法將其完全關機,導致電池緩慢耗盡。每周末結束時,我會將帳棚從湖邊帶回家並插電,因此這不會是大問題,但我更想要將其留在湖邊,如此就可節省必要的燃料,以沿路拖著我的冰釣小屋,也不用擔心週末剛開始,電池就已經低電量。
無論如何,我已決定要用 TE Connectivity 的發光式防破壞按鈕開關 (圖 1)。你問為什麼?因為有我喜歡的藍色燈光,而且我剛好有樣品可用!
圖 1:安裝 TE Connectivity 的防破壞按鈕開關,就可在不使用時切斷收音機的電源。(圖片來源:Jerome Bakke,DigiKey Electronics)
是啦。這的確大材小用,但看起來很棒!還有個額外優點就是,當我就寢時會打開收音機當作背景噪音,這也會是很棒的夜燈!這個開關非常美觀且堅固,任何人若需要堅固可靠的密封式按鈕開關,我都會推薦這款。這個款式屬於 TE 的 AV22 系列。TE Connectivity 在 AV 系列中更提供眾多不同的選項和尺寸可供選擇。
在收音機面板中,還有一個充電座,其中有一個點煙器插座和一個雙 USB-A 插座。此充電座也常保通電,並有一個小型 LED 指示燈一直點亮。我手邊剛好有一個 SPDT MTA Green 系列搖頭開關,因此可用來斷開充電插座的電源 (圖 2)。我又搞定另一個一直耗用電池電力的元件了!
圖 2:充電座下方的 TE Connectivity MTA Green 系列搖頭開關,可在未使用時斷開電源。(圖片來源:Jerome Bakke,DigiKey Electronics)
動手做的過程中,我在一堆庫存中發現一片舊的面板安裝式伏特計,因此決定用這個好物來持續注意電池狀態。為了將電池耗電量降至最低,我決定再用一個搖頭開關應該就足夠了。但我也想保留可抽查電池電壓並對其進行長時間監測的選項,以便瞭解我的 RV 強制排氣暖爐或逆變器耗用多少電池電力。因此,我在 TE Connectivity 產品中找到這款 Gemini A 系列 SPDT 搖頭開關 (圖 3,右),其具有開-關瞬動能力。如此一來,我就可以使用開關的瞬動開啟側來檢查電壓位準,或者也可撥至開啟側,就可持續觀察狀態,而不用站在那邊一直按住開關。
圖 3:Gemini A 系列開-關瞬動開關 (右) 能讓伏特計通電,以監測電池的能源使用狀態。(圖片來源:Jerome Bakke,DigiKey Electronics)
就像我第一篇部落格文章的 LED 升級一樣,我有必要這樣做嗎?並沒有。我大可在 Menards 或 Lowes 購買 0.99 美分的電燈開關,但看起來會很笨重,而且一點也不炫。酷炫才是王道啊!尤其是爺爺帶著他特別的釣魚夥伴陪同時 (圖 4)!
圖 4:爺爺和他的釣魚夥伴在「酷炫」的釣魚小屋中炫耀捕獲的魚。(圖片來源:Jerome Bakke,DigiKey Electronics)
下次您需要開關時,可參考 DigiKey 有備貨的 TE Connectivity 開關系列。
下次升級時再會.....
順頌商祺
Sinker Bakke
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum