DigiKey 在 2025 年第一季增加近 10 萬個新產品導入 (NPI) 和 100 多家新供應商

美國, 明尼蘇達州, 錫夫里弗福爾斯市 - 2025 年 04 月 23 日

Image of DigiKey added more than 100 new suppliers and nearly 100,000 NPIs in the first quarter of 2025.

DigiKey 是全球商業經銷領導廠商,提供最豐富的技術元件和自動化產品,備有庫存,可立即出貨。很榮幸宣布於 2025 年第一季擴充其豐富的產品品項。新增的 104 家供應商以及 98,320 款創新新產品導入 (NPI) 包含於核心業務、商城,以及 DigiKey 物流計畫中。

DigiKey 全球業務開發副總裁 Mike Slater 表示:「我們很高興能夠持續加入頂尖供應商和優質產品,為工程師和創新者提供設計 所有產品所需的任何零件和解決方案。今年第一季蓬勃的客戶活動直接促成我們在今年的前三個月對產品和供應商組合的大量擴充。我們很高興今年迎接眾多領導供應商加入 DigiKey 大家庭,以及持續有更多新產品導入。」

第一季最新加入的供應商包括生產各種顏色和材料 3D 列印線材的 Cookiecad;麥克風、傳感器、接收器的領導製造商 DB Products;為照明應用生產驅動器和機電解決方案的 Electro Terminal;物聯網無線連線模組領導供應商MinewSemi,其產品用於智慧大樓、智慧農業、消費性電子產品等領域之應用。

2025 年第一季新增的一些新產品導入包括:

  • SICK 的 microScan 安全雷射掃描器:即使在熔接火花、環境光或灰塵等嚴峻條件下也能正常運作。
  • Chip Quik 的 ESD 矽膠焊墊:提供寬敞的工作空間。包含放置組件的隔間,並有十種不同的顏色可供選擇。
  • TDK 的 FS160* 系列 microPOL (μPOL) 電源模組:將控制器、驅動器、MOSFET 和一個邏輯核心整合到一個緊湊的解決方案中,提供完整的遙測 (電壓、電流、溫度) 能力。
  • Murata Electronics 的 SCH16T-K01 慣性感測器:含陀螺儀和加速計,使用者無需進行大量校準,因此非常適合工業應用。
  • Infineon Technologies 的 PSoC 控制 C3M5 評估套件:達到即時控制,並提高馬達控制和電源轉換應用的系統效率。
  • NXP Semiconductors 的 FRDM-IMX93 入門級開發板:配備 NXP 的 Tri-Radio 解決方案 (含 Wi-Fi + 藍牙),非常適合開發需要人工智慧加速和先進安全性的現代工業和物聯網應用。
  • Silicon Labs 的 MG26 多協定無線 SoC、BG26 藍牙 SoC、PG26 MCU 開發產品:依據使用者對不同協定、能效、無線效能需求的偏好,解決各種物聯網設計問題。
  • PUI Audio 的醫療音訊指示器:此單一音訊裝置符合 IEC 60601-1-8 標準,提供三種不同的音調頻率選項,有助於簡化醫療應用的設計。

DigiKey 是全球領導電子元件和自動化產品先進服務經銷商,很高興能夠持續提供無與倫比的 產品品項,為每位設計人員、採購人員和建構者加速進展。

如需進一步瞭解 DigiKey 的供應商名錄和經銷產品,請造訪 DigiKey.tw

DigiKey 介紹

DigiKey 總部位於美國明尼蘇達州錫夫里弗福爾斯市,公司持續創新,是全球公認的電子元件與自動化產品頂尖商務經銷領導廠商。我們深具技術知識,提供 3,000 多家優質品牌製造商共超過 1,700 萬款的元件,產品豐富多樣為業界領先,且有現貨可立即出貨。DigiKey 更具有豐富的數位解決方案、順暢的互動頁面和工具,可支援工程師、設計人員、製造者與採購專業人員,提高工作效率。如需更多資訊,請造訪: digikey.hk,以及 FacebookXYouTubeInstagram 與 LinkedIn 專頁。